Reducción considerable de los errores de medición y costes de mantenimiento
7 Estaciones de llenado y medición Coriolis sustituyeron a los viejos caudalímetros volumétricos de Arkema en su planta de Lacq
Mil personas trabajan en esta instalación química en Francia. La instalación parece un enorme hormiguero donde todos realizan su trabajo en línea con las normativas de seguridad. Al entrar en la instalación, la importancia de la seguridad es evidente en todas partes. Los productos químicos que aquí se fabrican son inflamables y tóxicos. Por lo tanto, todo el mundo debe llevar una máscara antigás, calzado de seguridad, cascos, guantes de cuero y gafas y trajes de protección. Sin embargo, el sol y la belleza del entorno compensan el trabajo en estas condiciones.
Los resultados
Retorno inmediato de la inversión
Excelente precisión y repetibilidad de la medición
Menor trabajo de mantenimiento
Una solución de fácil uso
Equipos que soportan entornos agresivos
Arkema es uno de los operadores de la instalación. La planta produce y suministra derivados del azufre, así como compuestos químicos intermedios y compuestos aromáticos que se inyectan en la red de gas natural que permiten la detección de fugas. Un flujo continuo de camiones y vagones cisterna en el centro de logística entrega alrededor de 80 toneladas al día a los clientes. Los operarios aparcan, conectan la manguera y el cable de tierra, preconfiguran la cantidad solicitada e inician el llenado. Antes de marchar, los vehículos se pesan para crear una factura.
Cuando las lecturas del equipo de medición y las escalas no concuerdan.
La cantidad de fluido que suministrar también se midió. Las 7 estaciones de llenado utilizadas para ser equipadas con caudalímetros volumétricos. El Supervisor de Logística, el Sr. Vidales, comprobó que las mediciones realizadas por los caudalímetros volumétricos ya no concordaban con los valores de las básculas puente. Para evitar reclamaciones de entrega, se añadía sistemáticamente 200 kg a cada carga. Al mismo tiempo, el Sr. Richard, entonces Jefe de Mantenimiento, descubrió que su presupuesto estaba lastrado por el reiterado mantenimiento que los equipo precisaban
Llegó el momento de sustituir los equipos poco fiables y difíciles de mantener. Las especificaciones, definidas por el Sr. Richard y el Sr. Vidales, indicaban que debía soportar entornos externos agresivos. El equipo se compone de un preajuste y un caudalímetro. El equipo de medición debía ser preciso, fiable y reproducible. El equipo también debía ser práctico para el uso diario, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de los operarios, como la necesidad de llevar guantes de cuero o el entorno industrial.
Una solución de medición basada en la precisión del caudal másico
Tras analizar los requisitos de Arkema, Endress+Hauser propuso una solución de llenado compuesta por un contador preconfigurado de Contrec y un caudalímetro másico de efecto Coriolis para cada estación de llenado. El preajuste es intuitivo y fácil de usar. Es resistente a la suciedad y puede utilizarse con guantes.
El caudalímetros másico por efecto Coriolis elegido fue el Promass 80 E. Su principio Coriolis es muy preciso y mide la masa directamente, eliminando todos los errores de medición debidos a las variaciones de densidad. Los caudalímetros másicos no disponen de piezas móviles, lo que minimiza el mantenimiento. El diseño del Promass 80 E es además robusto y muy compacto. Esto simplifica en gran medida la fase de instalación, dado que los nuevos caudalímetros volumétricos ocupar el lugar de los antiguos.
Un retorno de la inversión (ROI) casi inmediato y plena satisfacción
El Sr. Richard calculó rápidamente el retorno de la inversión (ROI), incluido el coste de los equipos adicionales y los costes de mantenimiento de los caudalímetros volumétricos. La solución propuesta por Endress+Hauser fue aceptada e instalada. Tras más de un año de uso, los resultados son positivos. El Sr. Richard está muy satisfecho: "El proyecto ha ido realmente bien. Los operarios se han acostumbrado bien a utilizar los nuevos contadores. Los caudalímetros son precisos y los errores de medición han disminuido de 200 kg a 10 kg. Estamos encantados."
Soluciones de medición y llenado
Endress+Hauser ofrece una solución estandarizada y certificada para aplicaciones de operaciones comerciales con su skid de medición de carga (LMS) 080/100/150
Los skids de medición de carga (LMS) diseñados y certificados de acuerdo con la Directiva de Instrumentos de Medida (MID) garantizan el cumplimiento de la legislación sobre operaciones comerciales.
Instalación, puesta en marcha e integración rápidas
Reduzca los errores de facturación gracias a los contadores Promass de efecto Coriolis de altas prestaciones
Bajos costes de mantenimiento, el diseño limita el desgaste
Bajos costes de recalibración
La pérdida de carga es inferior que con caudalímetros volumétricos