Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser inaugura unas nuevas instalaciones en Francia

Para satisfacer la creciente demanda de instrumentos de caudal, la empresa ha abierto un nuevo edificio de producción y oficinas.

Fecha de publicación: 10.06.2022

Endress+Hauser fabrica caudalímetros en Cernay y los entrega a clientes por todo el mundo. “Cernay es una de las ubicaciones del Grupo que más rápido está creciendo y ya se ha ampliado nueve veces desde que entró en funcionamiento en 1991”, comenta Matthias Altendorf, CEO del Grupo Endress+Hauser, en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de producción y oficinas, que se celebró el 10 de junio de 2022 en presencia de clientes, socios e invitados del gobierno y la industria.

Los 10.000 metros cuadrados adicionales de espacio se utilizarán principalmente para la fabricación de caudalímetros electromagnéticos. Entre la experiencia principal del nuevo centro se encuentra el revestimiento de las tuberías de medición de estos instrumentos versátiles, una fase importante de la fabricación para la calidad de los instrumentos. El edificio de ampliación también cuenta con espacio para oficinas, salas de reuniones, un restaurante de la empresa y una zona de clientes para pruebas de aceptación en fábrica. La ubicación cuenta actualmente con 430 empleados.

Producción en línea con los estándares de calidad más altos

La construcción comenzó en enero de 2019 y finalizó en abril de 2020. “Aquí, en Cernay, producimos con los estándares de calidad más altos, como en todos nuestros centros alrededor del mundo. Por este motivo, es importante para nosotros ofrecer a nuestros empleados un entorno de trabajo que satisfaga sus necesidades”, afirma Thierry Weissgerber, director general de Endress+Hauser Flow en Cernay.

Los grandes ventanales proporcionan luz natural. También se incluyeron en el edificio de producción zonas de descanso y relajación con sofás y cocinas.

Además de caudalímetros electromagnéticos, Cernay fabrica caudalímetros de ultrasonidos y Vortex. El nuevo edificio fue diseñado principalmente para la fabricación de los productos Progmag H y Dosimag H, que se utilizan principalmente en las industrias de alimentos y ciencias de la vida. Una fachada de doble capa amortigua el ruido de los sistemas de producción. Los pasillos de circulación permiten la entrega del material cerca de las líneas de producción y ahorran espacio.

Bajo consumo energético

La empresa realizó varias inversiones y llevó a cabo múltiples proyectos para reducir el consumo energético en el centro, incluido un sistema de recuperación de energía que almacena el calor de los compresores en invierno en las salas de calderas para evitar desperdiciarlo. La construcción del edificio cumple con la última norma RT 2020 y, por lo tanto, cumple con altas especificaciones de aislamiento térmico. La certificación conforme a la ISO 50001 también está en curso.

Descargas

    EH_2022-10-06-2022_Cernay.zip

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

Contacto